Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046-DCI, TUSB1044, TUSB422
主题中讨论的其他器件: TUSB1044、 TUSB422
大家好
我们将选择 TUSB1044 / TUSB1046-DCI 作为 Type-C 显示端口交替模式的开关。 以下是两个问题:
)TUSB1044 / TUSB1046-DCI 的 VCC (3.3V)处于断电状态、应用处理器和 TUSB1044 / TUSB1046-DCI(之间的1.8V IO 电平引脚是否会泄露到 TUSB1044 / TUSB1046-DCI ,、例如 LIP / SCL、CTL0 / SDA 和 CTL1 / HPDIN、这些 I2C 芯片与其他 I2C 芯片共享时的1.8V IO 引脚是否处于活动状态。
2.可通过 PD 控制器的输出获取 HPD 事件?TI 是否有可与这两个 IC 配对的 PD 控制器? HPD 事件输出、GPIO 或 I2C 等接口是什么类型的?
谢谢
此致
海