This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:24V 系统的替代器件

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716915/tic12400-q1-alternate-part-for-24v-systems

器件型号:TIC12400-Q1

您好!

我能否获得 兼容 TIC12400-Q1且适用于24V 系统的替代器件?

否则、如果我 在设计中使用 TIC12400-Q1、您可以推荐 Vbat 线上的 TVS 通过 ISO16750测试 A 和 B

期待很快收到您的回复。 提前感谢您的支持。

此致、
Anand M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    遗憾的是、TIC12400-Q1没有适合24V 系统的替代产品。 我现在将查看二极管、并将在24小时内更新。

    此致、
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我们尚未根据 ISO6750测试 A 和 B 模式测试 TIC12400-Q1、因此我无法为您提供可保证正常工作的二极管建议。  尽管如此、我们在器件上执行的标准和 ESD 测试都将 EVM 与 Vishay 的二极管 SS34结合使用、我们尚未遇到问题或发现需要更改。

    希望这对您有所帮助、

    Andrew