请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC12400-Q1 您好!
我能否获得 兼容 TIC12400-Q1且适用于24V 系统的替代器件?
否则、如果我 在设计中使用 TIC12400-Q1、您可以推荐 Vbat 线上的 TVS 通过 ISO16750测试 A 和 B
期待很快收到您的回复。 提前感谢您的支持。
此致、
Anand M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我能否获得 兼容 TIC12400-Q1且适用于24V 系统的替代器件?
否则、如果我 在设计中使用 TIC12400-Q1、您可以推荐 Vbat 线上的 TVS 通过 ISO16750测试 A 和 B
期待很快收到您的回复。 提前感谢您的支持。
此致、
Anand M