Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB1064、 TPS65987EVM
大家好、
我打算使用 TPS65987D 来控制 TUSB1064 多路复用器。 TUSB1064输出信号用于集线器电路(TUSB8044)和 TUSB1046。 我需要确保 TUSB1064永远不会进入 RX/TX 输入只"定向"到 TUSB1046的配置、如下所示:
从 TUSB1064数据表中可以看出、在 GPIO 配置模式下运行时、选择信号 CTL0被拉至高电平将意味着它永远不会进入该状态。 我是否可以简单地将 CTL0引脚拉至高电平、以确保它不会"旁路"集线器? 如果没有、我如何确保它永远不会进入此配置? 此外 、如果我决定在 μ I²C 配置模式下使用 TUSB1064、是否有与此问题类似的解决方案?
谢谢、
Eduardo Alves