This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:硬件设计支持

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620, TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718497/dp83620-hardware-design-support

器件型号:DP83620
主题中讨论的其他器件: TS3L501E

您好!

我需要 DP83620硬件设计部分的支持。

此 IC 为铜缆和光纤模式提供共输出 TX+/-和 RX+/-、并且有一些捆绑选项可用于在任一模式下配置 IC。

我的应用要求在 PCB 上设计这两种模式、并且这两种模式应可现场配置。 现在、根据评估套件、它包含一组0欧姆电阻器、可以填充或移除该电阻器以使用铜缆或光纤模式、但一旦设计产品、就无法在现场完成此操作。

一种方法是使用跳线或开关来实现这一点、因为这是一个高速器件、所以我对性能持怀疑态度、因为这是一个高速器件、它们的信号必定会受到这些解决方案的干扰。

请提供适当的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chitransh、

    开关有许多不同的选项。
    请查看我们的开关/多路复用器产品系列:
    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chitransh、

    有一些多路复用器设计用于支持以太网、可以发挥您所要求的作用。 例如、TI 制造了支持千兆位的多路复用器。 它可能具有比您所需的更多的通道、但这比现场跳线更好、并且可以由技术人员控制、如果需要、也可以由系统自动控制。

    建议的器件类似于:TS3L501E

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、您好!

    感谢您的建议。
    我很乐意在我的设计中使用它。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、您好!

    我还想了解此部件的停产(EOL)。
    目前,TI 的网站显示“处于活动状态”,您能告诉我该部件的 EOL 可能是什么。

    此外,TI 是否提供了工具或软件来获取其他器件的 EOL 详细信息?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chitransh、

    以下是我们的 EOL 政策:

    TI 努力避免产品淘汰带来的不便。 便利意味着设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 TI 为最后一批订单留出了12个月的交货周期、并为淘汰产品的最终交货再留出了6个月的交货周期。

    在极少数情况下、可能需要加快退市时间表。 在这种情况下、TI 将在停产(EOL)通知中告知最后购买和最终发货日期、并解释需要提前退市的情况。

    此外、如果您对 EOL 有任何疑虑、我们还提供了除我的同事推荐的产品之外的其他产品。

    请参阅此产品系列、其中包含其他多路复用器/开关:

     ;100%20BASE-T