Other Parts Discussed in Thread: DP83620, TS3L501E
主题中讨论的其他器件: TS3L501E
您好!
我需要 DP83620硬件设计部分的支持。
此 IC 为铜缆和光纤模式提供共输出 TX+/-和 RX+/-、并且有一些捆绑选项可用于在任一模式下配置 IC。
我的应用要求在 PCB 上设计这两种模式、并且这两种模式应可现场配置。 现在、根据评估套件、它包含一组0欧姆电阻器、可以填充或移除该电阻器以使用铜缆或光纤模式、但一旦设计产品、就无法在现场完成此操作。
一种方法是使用跳线或开关来实现这一点、因为这是一个高速器件、所以我对性能持怀疑态度、因为这是一个高速器件、它们的信号必定会受到这些解决方案的干扰。
请提供适当的支持。