Other Parts Discussed in Thread: DP83630
大家好、
我的客户想要设置以下配置。
・100BASE-TX 和全双工固定
・自动 MDIX 使能
我认为客户应该使用通告模式(AN_EN=1/AN1=1/AN=0:100BASE-TX、全双工)。
因为我认为禁用自动协商时、无法启用自动 MDIX、客户无法使用强制模式。
是这样吗? 请告诉我。
此致、
富米奥·纳卡诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ross - San、
感谢您的更正。
客户能否通过以下寄存器设置实现配置?
请告诉我。
BMCR (00h) 位13速度选择="1"
BMCR (00h) 位12自动协商使能="0"
BMCR (00h) 位8 双工模式= "1"
PHYCR (19h)位15 MDIX_EN ="0"
PHYCR (19h)位14 FORCE_MDIX="0"
PCSR (16h) 位15 AUTO_SPACL交叉="1"
此致、
富米奥·纳卡诺