This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:自动协商和自动 MDIX

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717250/dp83630-auto-negotiation-and-auto-mdix

器件型号:DP83630

大家好、

我的客户想要设置以下配置。

・100BASE-TX 和全双工固定
・自动 MDIX 使能

我认为客户应该使用通告模式(AN_EN=1/AN1=1/AN=0:100BASE-TX、全双工)。
因为我认为禁用自动协商时、无法启用自动 MDIX、客户无法使用强制模式。

是这样吗?  请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumio:

    您可以在启用自动交叉的情况下启用强制100BASE-TX (半双工/全双工)。
    如果需要、您还可以强制使用 MDI/MDIX。
    自动 MDIX 取决于此器件的自动协商、因此您需要对 DP83630进行自动交叉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross - San、

    感谢您的快速回复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fumio:

    我对这种混乱感到抱歉。
    对于 DP83630、在强制模式下、您需要使用自动交叉而不是自动 MDIX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross - San、

    感谢您的更正。

    客户能否通过以下寄存器设置实现配置?
    请告诉我。

     BMCR (00h) 位13速度选择="1"
     BMCR (00h) 位12自动协商使能="0"
     BMCR (00h) 位8 双工模式= "1"

     PHYCR (19h)位15 MDIX_EN ="0"
     PHYCR (19h)位14 FORCE_MDIX="0"

     PCSR (16h) 位15 AUTO_SPACL交叉="1"
     
    此致、
    富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fumio:

    是的、对于启用自动交叉的100Mbps 全双工、上述设置是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross - San、

    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺