This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS 的 MDIO 信号

Guru**** 2778225 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717497/dp83867is-mdio-signal-of-dp83867is

器件型号:DP83867IS

你好!

请帮帮我。 我将 Zynq-7000的处理器系统连接到 PHY DP83867IS。 运行模式为 RGMII。  DP83867IS 的电源采用牵引电源配置。 MDIO PHY_ADD 配置为0x00。  MDIO 引脚 kΩ 一个2.2k Ω 的上拉电阻器。  当电源打开时、MDIO 信号被拉至零、并且在读取 PHY 的寄存器时始终读取为零、但是时钟正常(25MHz)。  当指代 PHY 时、MDIO 信号电平为~1.0V。然后我移除芯片 PHY 信号 MDIO 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    您可以向我发送原理图吗?
    Zynq 是否启用了内部拉电阻器?
    JTAG 以及所有自举引脚的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    1、在各项中是我的原理图和 MDIO 线(黄色、~1V0)+ MDC 线(红色、~1V8)示波器图。
    2. Zynq 具有禁用内部拉电流的功能。
    JTAG:TMS、TDI 和 TDO 上拉至2.2kom;CLK 下拉至100om。
    所有自举引脚均处于模式1。
    5.我的电源序列是 VDDA2P5 -> VDDIO (1、8V)-> VDD1P0。 VDDA1P8未使用。

    此致、

    Pogorilko Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    感谢您提供信息。
    我认为问题是 MDIO 上没有上拉电阻器。
    这是一个开漏引脚。
    您能否在 Zynq 内启用 MDIO 的内部上拉电阻、以便不必添加外部上拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我很抱歉。 然后我切断 了原理图的一部分、移除 了 MDIO 上的上拉电阻器的净'1P8VD_PS'。   原理图的正确部分。

    我和我的朋友在下一次试探, 但没有结果:

    1.移除 R110并在 Zynq 中设置上拉电阻器。 然后 全部恢复。

    2.拔下针脚19、30、41的电源,并将其他1V8的电源设置为 大延迟。  然后 全部恢复。

    3.Сhanged PHY 的地址为0x01。  然后 全部恢复。

    4. 降低时钟信号的电平(将 C184设置为100pF)。  在这种情况下、引脚18中有一个时钟信号。

    5、我们注意到的最有趣的事情是、当强制为 PHY 执行复位(引脚43设置为逻辑0)时。  在复位期间、PHY 将 MDIO 线路释放到1V8电平。

    现在、我们 使用 自举引脚进行实验。

    此致、

    Pogorilko Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    我对上述情况有点困惑。
    当您说"然后全部恢复"时、这是否意味着 PHY 运行正常、电势为1.8V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross。

    当我说"然后全部恢复"时、这意味着 PHY 运行正常、电势为1.8V。

    此致、

    Pogorilko Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    不同的自举配置有何进展?
    对于 MDIO 被拉至1.0V 以及当它被释放至1.8V 的情况、您能否从示波器屏幕截图中了解所有电源轨在加电期间的外观?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross。

    我 和我的朋友解决了这个问题。 我从 GPIO 引脚上移除电阻器 R108和 R109。  之后、信号"DIO"变为正常。  同时、我与编程器一起检查了 Zynq 中的信号类型是否是在没有下拉或上拉的情况下输入的。  我仍然不明白芯片 PHY 为什么这么做。

    此致、

    Pogorilko Dmitry