This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:自举引脚

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718376/dp83867cs-strap-pins

器件型号:DP83867CS

您好!
DP83867CS PHY 将用作正常的 SGMII 接口。 VDDIOx 电源由2.5伏电压供电。

数据表建议、当自举配置时、LED-0必须保持在 模式2中、以便在加电期间启用 SGMII 模式中的 PHY。

问题1. 以下哪项是连接 LED-0、方法1方法2的建议原理图? 非常好。

问题2. 如果选择了方法2、那么在选择晶体管时是否需要遵循任何特定的要求、例如"晶体管的 VBE 应大于0.191 x VDDIO (= 0.4775V)"等。?

问题3. SGMII 模式下的发送、接收和时钟线路具有交流电容。 在 PCB 布局中、在放置期间、哪个位置是用于保留这些电容器的预填充位置? 它是更接近"PHY"还是更接近"FPGA (MAC)"?

此致
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak V、您好!

    问题1. 方法1适用于2.5V 和3.3V VDDIO。 建议的方法2仅适用于1.8V VDDIO。

    问题3. 这取决于方向和 FPGA 指南。 例如、我们建议交流耦合电容器靠近发送器。 对于 PHY、其 RX 对是发送器、因此 RX 信号交流耦合电容应靠近 PHY。 TX 信号交流耦合电容器应靠近 FPGA。 但是、请遵循 FPGA 针对串行器/解串器对上的交流耦合电容器的建议、因为对于 TX 对可能有不同的建议。

    此致、