你(们)好
我们基于 SN75DPHY440SSRHR 设计创建了 DPHY MIPI CSI FPC 扩展电缆:
摄像机连接器和 SN75DIHY440重定时器之间的轨道长度为~200 mm
处理器连接器与 SN75DIHY440重定时器之间的轨道长度为~35mm (参见下文)
来自相机 --- 200毫米--- SN75DPHY440重定时器-------------------------------------------------------- 35毫米------ 处理器
我们已经测试了帧速率为120fps 的1280x800 (分辨率)图像、仅连接双通道 MIPI、仅使用一根 MIPI 扩展电缆即可实现所有功能。
但是、当我们尝试将2根 MIPI 扩展电缆串联在一起时、处理器开始与帧失去同步、在某些情况下根本无法拾取任何帧。
由于我没有合适的空间来测量 MIPI 总线、因此调试相当困难、想知道其他人是否尝试过类似的设计、并可能会给您一些启示?
谢谢
Thomas