This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:是否串联多根基于 SN75DPHY440SS 的 MIPI 电缆?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714601/sn75dphy440ss-connecting-multiple-sn75dphy440ss-based-mipi-cables-in-series

器件型号:SN75DPHY440SS

你(们)好  

我们基于 SN75DPHY440SSRHR 设计创建了 DPHY MIPI CSI FPC 扩展电缆:

摄像机连接器和 SN75DIHY440重定时器之间的轨道长度为~200 mm

处理器连接器与 SN75DIHY440重定时器之间的轨道长度为~35mm (参见下文)

来自相机 --- 200毫米---   SN75DPHY440重定时器-------------------------------------------------------- 35毫米------  处理器

 

我们已经测试了帧速率为120fps 的1280x800 (分辨率)图像、仅连接双通道 MIPI、仅使用一根 MIPI 扩展电缆即可实现所有功能。

但是、当我们尝试将2根 MIPI 扩展电缆串联在一起时、处理器开始与帧失去同步、在某些情况下根本无法拾取任何帧。

由于我没有合适的空间来测量 MIPI 总线、因此调试相当困难、想知道其他人是否尝试过类似的设计、并可能会给您一些启示?

谢谢


Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题听起来像是信号完整性问题。 DSI 时钟频率是多少? 您使用什么 EQ 设置? 您是否已使用两条延长电缆调整 EQ? 2根延长电缆的长度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    DSI 时钟频率是多少?

    MIPI 时钟频率为400MHz (摄像机系统时钟设置为24MHz)

    您使用什么 EQ 设置? 您是否已使用两条延长电缆调整 EQ?  

    我尝试了0dB 和5dB、但两者的组合不同、但似乎没有太大不同。

    2根延长电缆的长度是多少?

    每根电缆的总长度为235mm (参见下文)

    来自相机 --- 200毫米---   SN75DPHY440重定时器-------------------------------------------------------- 35毫米------  处理器  

    提前感谢


    Thomas

    [引用用户="Michael.Walker ]Hello、
    您的问题听起来像是信号完整性问题。 DSI 时钟频率是多少? 您使用什么 EQ 设置? 您是否已使用两条延长电缆调整 EQ? 2根延长电缆的长度是多少?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器是否会丢失所有图像(例如纯白图像)的同步、还是仅限于某些图像? 电缆的线对间偏移可能会导致问题、您可以通过查看数据和时钟之间的偏移来使用示波器测试线对间偏移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael


    是的、处理器基本上丢失了所有图像的同步、驾驶员只是在重新调整轮胎后放弃了、我还怀疑可能存在一些线对间偏移问题、就像当前设计中一样、  MIPI 时钟和扩展电缆上的数据线之间的轨道长度最多为0.3mm。  

    但是、由于我们没有适当的测量范围、因此在这个阶段很难验证。

    谢谢、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线对间偏移肯定会导致您看到的结果。 您能否以最佳方式解决线对内偏移问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我正在更新 PCB 以获得更好的轨迹长度、一旦我获得电路板、就会看到其性能。


    谢谢

    Thomas