请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件:BQ25713、
bq25713充电器(5V)的反向升压特性是否可 用作 VCONN (PP_CABLE)的源极以及 TPS65987D 通过 VBUS (PP_HV2)的外设源极路径?
这将通过 使用 充电器上反向升压的5V 电源来消除 PP_CABLE 引脚的单独5V 系统电源。
这些问题与时序有关、因为 要求是提供高达600mA 的电流、如果 VCONN 时序足够、则可以从 bq25713充电器获取。