This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:对 bq25713充电器使用反向升压

Guru**** 2573705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717044/tps65987d-using-reverse-boost-with-bq25713-charger

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:BQ25713

 bq25713充电器(5V)的反向升压特性是否可 用作 VCONN (PP_CABLE)的源极以及 TPS65987D 通过 VBUS (PP_HV2)的外设源极路径?

 

这将通过  使用 充电器上反向升压的5V 电源来消除 PP_CABLE 引脚的单独5V 系统电源。

 

这些问题与时序有关、因为 要求是提供高达600mA 的电流、如果 VCONN 时序足够、则可以从 bq25713充电器获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从 TPS65987D 的角度来看、我们只需在 PP_CABLE 引脚上提供5V 电压。 我认为您的问题更适合 BQ25713团队。 我建议对 BQ25713作为器件型号提出另一个问题。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric;感谢您的回复。 我已经向充电器团队提出了这个问题、但我想确保 PD 控制器团队在这种器件组合方面没有经验。