This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:VCCA 和 VCCB

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716769/tca9617b-vcca-and-vccb

器件型号:TCA9617B

您好!

数据表显示"VCCA < VCCD"、但建议的条件是 VCCA≦VCCB。

这 是"VCCA < VCCD"拼写错误吗?

我 ≦VCCA "Δ Σ" VCCB 是正确的。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi、

    您是对的,此器件可与 VccA=VccB 一起使用:“我假设 VCCA“≦”VCCB 是正确的。”

    注10.2.1.1指出应用程序用于电平转换、因此如果 VccA=VccB、则应用程序不再进行电平转换。

    谢谢、
    -Bobby