This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:从器件向主机箱供电

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716574/tps2547-supplying-power-from-device-to-host-case

器件型号:TPS2547

你好

现在 、我有一个项目需要连接平板电脑并进行充电。

现在、我非常喜欢 TPS2547。

上面是这个项目的一个非常简单的方框图。

ASSP 具有连接到主机平板电脑的 USB 设备端口。 该器件端必须为主机供电。

  

问题1)

在这种情况下、器件端能否像 上图那样通过 TPS2547 (CDP)为主机平板电脑供电?

 

 

问题2)

就我的研究而言,这似乎是不可能的。 在 CDP 中,主机似乎在供电,不是吗?

因此、我认为可能有两种解决方案。

 

  1. 在该板中添加 USB 主机器件。

  2. 使用 ACA 或 ACA-DOCK。

 

还有其他解决方案吗?

 

问题3)

如果使用 ACA/ACA-DOCK、是否仍需要 TPS2547?

如何实现它?

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA、

    您描述的系统类型需要您描述的器件类型、以便从电源角度模仿 USB-OTG 主机。 我不确定 TPS2547如何实现这一点、因为它不是为了在用作器件时从数据的角度提供电源。