Other Parts Discussed in Thread: TPS2547
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2547 你好
现在 、我有一个项目需要连接平板电脑并进行充电。
现在、我非常喜欢 TPS2547。
上面是这个项目的一个非常简单的方框图。
ASSP 具有连接到主机平板电脑的 USB 设备端口。 该器件端必须为主机供电。
问题1)
在这种情况下、器件端能否像 上图那样通过 TPS2547 (CDP)为主机平板电脑供电?
问题2)
就我的研究而言,这似乎是不可能的。 在 CDP 中,主机似乎在供电,不是吗?
因此、我认为可能有两种解决方案。
-
在该板中添加 USB 主机器件。
-
使用 ACA 或 ACA-DOCK。
还有其他解决方案吗?
问题3)
如果使用 ACA/ACA-DOCK、是否仍需要 TPS2547?
如何实现它?
此致、
OBA