Other Parts Discussed in Thread: TCA9406
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9406 TCA9406技术规格 请注意、VIL 最大值为0.15V
我的理解是、一旦 Vi 电压高于0.15V、TCA9406就无法将电压识别为低电平、对吧?
由于我们有问题,因此当 Vi 低电压为0.6V 且高于0.15V 时,无法检测到 SMBus 低电平。
但是、我们对原理图进行了返工、以提供0.34V 的 Vi 低电压。 它工作正常、TCA9406工作良好、在检测低电压时不会出现问题。 请帮您检查 VIL 最大值是否为0.15或更高。
谢谢你