This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406 VIL 规格

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714586/tca9406-tca9406-vil-spec

器件型号:TCA9406

TCA9406技术规格 请注意、VIL 最大值为0.15V

我的理解是、一旦 Vi 电压高于0.15V、TCA9406就无法将电压识别为低电平、对吧?

由于我们有问题,因此当 Vi 低电压为0.6V 且高于0.15V 时,无法检测到 SMBus 低电平。

但是、我们对原理图进行了返工、以提供0.34V 的 Vi 低电压。 它工作正常、TCA9406工作良好、在检测低电压时不会出现问题。 请帮您检查 VIL 最大值是否为0.15或更高。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anne、

    "因为我们遇到了问题,所以当 Vi 低电压为0.6V 且高于0.15V 时,无法检测到 SMBus 低电平。"
    -我们的器件的 VccA 是什么? 您有示波器截图吗?

    "但是、我们对原理图进行了返工、以提供0.34V 的 Vi 低电压。 它工作正常、TCA9406工作良好、在检测低电压时不会出现问题。 请帮您检查 VIL 最大值是否为0.15或更高。"

    TCA9406采用导通 FET 架构、因此只要栅源电压低于 Vth、这就意味着需要执行此操作。 低电平仍应从一侧传递到另一侧。 但这会导致另一侧的音量略高。 我认为、我们之所以指定0.15V 的 Vil、是因为我们的器件具有可触发的 RTA、如果电压接近该阈值、则噪声可能会意外触发它。 通过指定低 Vil、我们可以避免 RTA 跳闸。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢您的解释。
    但是、标准 SMBus 电压最大规格为0.4V、这意味着即使是器件也完全符合 SMBus 规格。
    该器件仍无法满足您的 VIL 最大要求0.15V。 我们想知道 TCA9406是否支持 SMBus?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、

    只要低电压产生大于 Vth 的 Vgs、您就应该能够将低电平从一侧传递到另一侧。 0.15V 不是 VIL 最大值

    我认为最大电压 VIL 表示的是、如果您在器件的一侧产生0.15V 的低电平并拉1mA 的电流、则另一侧的最大电压为0.4V。 这是为了满足 I2C 规范(和 SMBus 规范)。 VIL 基本上与 VOL 相关。 查看数据表第6.5节中的 Vola 和 VolB、您可以看到测试条件。

    请记住我的第一篇文章说:"这确实会导致另一侧的电压略高"、导通 FET 的 Rdson 将生成更大的电压。 该 Rdson 与栅极电压相关、如果较低、则意味着 Rdson 更大、从而导致从一侧到另一侧的电压变化较大。

    "标准 SMBus 电压最大规格为0.4V、这意味着即使是器件也完全符合 SMBus 规格。"
    这以电流为基准。 通过导通 FET 的3mA 电流必须生成0.4V 或更低电压。 这实际上是为下拉 FET 指定最大 Rdson、而不是最大电压 (请记住、由于静态电压偏移、缓冲器产生的电压超过0.4V、但由于下拉 FET 满足 RDSon 要求、因此仍然符合 I2C/SMBus 标准)

    "我们想知道 TCA9406是否可以支持 SMBus?"
    可以。 让客户测量器件两侧的电压、他们应该会看到两者之间的微小差异。 (拉低 A 侧并测量 A 侧和 B 侧的低电平、然后重复此操作、但拉低 B 侧)。

    我怀疑如果您在一侧产生0.4V 的低电平、您应该在另一侧看到大约0.45V 的电压、尽管它取决于您灌入的电流大小和导通 FET 栅极上的电压。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    扼要重述您的描述,我能不能说,如果一侧的低电压是 A (Vgs 大于 Vth),另一侧的低电压输出将高于 A?
    在本例中、A 大约为0.6V、另一侧电压将高于0.6V、对吧?

    我们的应用 TCA 9406是从3.3V 到1.8V 的电平转换。
    @ 3.3V 侧,0.6V 输入电压。 @ TCA 9406 1.8V 侧、它将输出高于0.6V 的电压、而0.6V 不能满足1.8V 系统(终端设备)的 VIL。
    这种情况是否有可能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anne、

    "扼要重述您的描述,我能不能说,如果一侧的低电压是 A (Vgs 大于 Vth),另一侧的低电压输出将高于 A?"
    正确的、虽然电压随 VG 和 IOL 变化、但另一侧将始终较大。

    "在我的案例中、我们的 A 大约为0.6V、另一侧电压将高于0.6V、对吧?"
    但随着 IOL 和 Vgate 的变化、数量会有所增加。

    "这种情况是否可能发生?"
    这是可能的、但您可以通过使3.3V 侧的上拉电阻器更大来轻松解决此问题。 这将使 IOL 降低、从而使 VOL 降低。 如果我们的器件已启用、您还将能够使用上升时间加速器快速上拉。

    如果 VccA 为1.8V、则也高于 RTA 触发点。 此器件的 RTA 在 VccA 的30%(0.54V 且 ur Vol 为0.6V)时触发。

    -Bobby