This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:关于 IO (输出电流)、以绝对最大额定值表示

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715368/tca9548a-about-io-output-current-in-absolute-maximum-ratings

器件型号:TCA9548A

你(们)好。

我的客户询问 TCA9548A 数据表中的输出电流。

如下图所示、当 RC_SCL 变为低电平时、峰值电流瞬间超过25mA。

                         

                         

每个输出都有一个10k Ω 上拉电阻、并采用 ESD 保护二极管。

如果 峰值电流持续超过25mA、IC 会出现什么问题?

2. 数据表中的 IO (输出电流)规格是否为连续条件? 还是包括峰值电流、如 ns 时间?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    "如果峰值电流暂时超过25mA、IC 会出现什么问题?"

    我不希望器件立即损坏、但我认为这会导致故障率随时间的推移而增加。

    " 数据表中的 IO (输出电流)规格是否为连续条件? 还是包括峰值电流、如 ns 时间?"

    它是连续电流。 我建议您稍微增大上拉电阻器的值(看起来主通道上有1k 上拉电阻器、我可能会首先将其作为目标、因为它们会产生更大的影响)

    谢谢、

    -Bobby