Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD52
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD52 SN65HVD52 "无需外部使能引脚即可完全启用。 我习惯使用带有 DE/RE 引脚的485芯片。"
如果始终启用 Tx 线路、则在485多分支连接中如何工作。 SN65HVD52是否只能用作主器件? 或者、该芯片是否可与多个从器件配合使用? 如果不是、我是否必须将 D53/54/55系列与 DE/RE 引脚配合使用?
谢谢。