This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD52:完全启用、无 DE/RE 引脚?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714951/sn65hvd52-fully-enabled-no-de-re-pins

器件型号:SN65HVD52

 SN65HVD52 "无需外部使能引脚即可完全启用。 我习惯使用带有 DE/RE 引脚的485芯片。"

如果始终启用 Tx 线路、则在485多分支连接中如何工作。 SN65HVD52是否只能用作主器件? 或者、该芯片是否可与多个从器件配合使用? 如果不是、我是否必须将 D53/54/55系列与 DE/RE 引脚配合使用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    是的、此部件仅在特定应用中才有意义-无论是作为全双工网络中的主设备、还是作为点对点全双工连接的一半。 在这些应用之外、至少需要一个"DE"控制来防止有源发送器之间的总线争用。

    此致、
    最大