This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:链路故障和寄存器设置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183695/dp83867cr-link-fail-and-register-setting

器件型号:DP83867CR

专家您好!

您可以查看原理图并检查问题吗?

为 DP83867CR 通电后、即使在没有寄存器设置的默认状态下、链路也能正常工作吗?

或者我是否必须无条件进行寄存器设置?

如果是、请告诉我应该设置的寄存器和值。

随附的文件是 TD_X 端口的波形、链路 LED 熄灭。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好!

    我在下面添加了自举引脚信息。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我可以对此提供帮助。 但是、请注意、TI US 将在1/23之前关闭。 我可以从我的团队那里看到这一点、以便明天开始讨论。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    以太网团队 正在努力向公众提供我们的原理图审阅检查表。 目前、产品  文件夹中的设计工具和仿真下提供了 DP83867的检查清单。 请看一下。  

    PHY 假定在硬件方面已经被适当地处理、应该在不需要额外寄存器配置的情况下进行连接。  

    我建议检查作为基线的 PHY 操作(查看 CLK_OUT 是否正在切换、如果未禁用、则在 MDI 线路上发送链路脉冲、电源引脚和诸如 RESET_n 等控制引脚是它们需要的位置)。 如果一切都在那里建立、那么我们可以将注意力转移到磁性元件等辅助组件以及布局上。

    此致、

    Gerome