This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:USB SS PCB 布线

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670199/hd3ss3220-usb-ss-pcb-routing

器件型号:HD3SS3220

当我将 HD3SS3220和 Type C 连接器(Wurth 632723300011)放置在 PCB 的同一侧时、大多数信号连接和布线选项看起来都是合理的。 但是 ,下图中显示了一个用红色显示的交叉 Tx1P & TX1n。 (我仔细检查了连接器的引脚排列、它是正确的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel

    接收器根据 USB3.1规范自动处理通道极性反转。 因此、您可以将 P 路由到 N、将 N 路由到 P

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    器件的数据表中是否记录了这一点?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shumel

    是的、它记录在数据表的图11中。 该注释显示"注意:HD3SS3220不关心差分对极性"。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David

    非常感谢您的参与-此信息将帮助我们进行布局和布线!

    我建议 TI 对此进行更好的记录-甚至可以将其放入 PCB 布线应用手册中、并提供有关布线选项的示意图。

    数据表指出:"在可能的情况下、在 PCB 的顶层或底层路由高速差分对信号"我认为、如果可能、最好不要更改层? 因此、您提供的这些信息对于信号路由尝试实现这一点至关重要。 此外、如果您还将此信息放在引脚功能表中也会很好。

    芯片的另一侧-路由到 FGBA (控制器)(TxP/n 和 RXP/n)的信号也可以互换高低电平呢? 由于它未显示在您刚才概述的图表上,我尚未实现它!?

    再次提前感谢

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel

    布线将取决于 FPGA 和 HD3SS3220的位置、将使用 USB 连接器的类型。 此处的想法是、应优先考虑高速信号路由、同时尽可能减少过孔数量。

    在第二个问题上、它将取决于支持通道极性交换的 FPGA。 如果确实如此、则可以交换 p 和 n

    原理图和布局完成后、如果需要、我可以提供布局回顾。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。  

    我将 FTDI FT601与 HD3SS3220结合使用。  

    您在第一次响应中提到,“信道极性反转由接收器根据 USB3.1规范自动处理”是规范要求或建议的内容。 因此,这是所有接收器都需要实现的,还是可选的? 如果是(即需要)我的控制器,在本例中,FT601也被视为接收器,然后“必需”来实现此功能?

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、USB 3.1规范的第6.4.2节中介绍了通道极性反转。 TI 无法确认是否有其他供应商实施了该规范、但我对该规范的解释是应实施该规范。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你