当我将 HD3SS3220和 Type C 连接器(Wurth 632723300011)放置在 PCB 的同一侧时、大多数信号连接和布线选项看起来都是合理的。 但是 ,下图中显示了一个用红色显示的交叉 Tx1P & TX1n。 (我仔细检查了连接器的引脚排列、它是正确的)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
感谢你的答复。
我将 FTDI FT601与 HD3SS3220结合使用。
您在第一次响应中提到,“信道极性反转由接收器根据 USB3.1规范自动处理”是规范要求或建议的内容。 因此,这是所有接收器都需要实现的,还是可选的? 如果是(即需要)我的控制器,在本例中,FT601也被视为接收器,然后“必需”来实现此功能?
此致
Shmuel