器件型号:TPS65983
大家好、
我们将 TPS65983与 Intel Alpine Ridge 搭配使用。 电路板的电源为来自 PCIe Golden Finger 的12V。 我对电源有些困惑。
问题:
VBUS 能否仅从 PP_HV 获得20V@5A、15V@3A、9V@3A 和5V@3A (PP_5V、PP_EXT 未使用)。 是否有任何同时支持升压和直流/直流模块的电源解决方案?
2.如果问题1正常。 如何在20V/15V/9V/5V 之间切换电源? 由 GPIO 提供?