This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983:TPS65983 VBUS 能否从 PP_HV 获得20V/15V/9V/5V 电压

Guru**** 2483605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676131/tps65983-could-tps65983-vbus-get-20v-15v-9v-5v-from-pp_hv

器件型号:TPS65983

大家好、
 我们将 TPS65983与 Intel Alpine Ridge 搭配使用。 电路板的电源为来自 PCIe Golden Finger 的12V。 我对电源有些困惑。
 问题:
 VBUS 能否仅从 PP_HV 获得20V@5A、15V@3A、9V@3A 和5V@3A (PP_5V、PP_EXT 未使用)。 是否有任何同时支持升压和直流/直流模块的电源解决方案?
 2.如果问题1正常。 如何在20V/15V/9V/5V 之间切换电源? 由 GPIO 提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zuyan、

    您是否要构建 Thunderbolt 生态系统? 如果是、您必须准确复制英特尔参考设计。 这将解决电源解决方案问题1。

    如果使用 PP_HV、则最大电流为3A。 如果您需要5A 电流、则需要使用 PP_EXT。 您提到电源是12V、英特尔参考已经有参考、您必须复制。

    2. 是的、  您可以通过 GPIO 获得20V/15V/9V/5V 电压、您可以参阅我们的任何 PD 控制器用户指南以了解这是如何实现的。 但同样、如果您要构建 Thunderbolt 生态系统、我们的 GUI 中已经配置了该生态系统。  

    如果您不想构建 Thunderbolt 生态系统、我们建议您使用 TPS65981。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢您的快速回复!

    1.是的、我们将构建 Thunderbolt 生态系统。

    2.您说我应该参考英特尔的参考资料。 请提供参考设计链接地址吗? 我手头上有一个参考设计、但电源解决方案:12V_TO_5V 降压 DC-DC 输出连接到 PP_5V0。 PP_HV 和 PP_EXT 未使用。 这种电源解决方案不是我的需求。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    TPS65983的电压选择机制是什么? 是否有任何 TI 电源解决方案可为 PP_HV 至 VBUS 提供5V/9V/15V/20V@ 3A? 如果是、请帮助提供 Pn。 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、  

    我们的问题是、如果我们希望支持60W 功率、即支持5V@3A、9V@3A、15V@3A 和20V@3A。 如何在 TPS6593中使用可变源功能? 如何在连接到 VBUS 的 PP_HV 通道上实现9V、15V 和20V 控制? 据我了解、将会有 GPIO 配置为控制或调节稳压器输出。 那么、我们如何以及在哪里可以在 TPS65983中配置 GPIO 映射呢?  

    非常感谢。  

    主页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zuyan、

    以下是我对 Thunderbolt 生态系统设计的评论/反馈:

    1.如果您要构建 Thunderbolt 生态系统、则应准确复制 Intel 参考资料、强烈建议不要进行任何更改、包括更改 DC/DC。

    2.我不确定所附的参考设计是否正确。 请检查您是否拥有适用于 Alpine Ridge 系统的文档编号570406。 这应该具有电流为3A 时的5V/9V/15V/20V 电源架构。  

    3.请联系您的英特尔销售代表以获取英特尔 TBT 参考设计。 该参考设计将包含多个页面(50-100页)、其中展示了 TBT 设计的所有器件和路由。

    如果您想构建非 Thunderbolt 生态系统并定制设计、可以参考 TPS65981并更改所需的任何内容。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择 "这已解决我的问题"  

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、  

    非常感谢。 我们已经准备好了。 现在可以解决该问题。  

    谢谢、  

    主页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    真是个好消息。 由于此问题现已关闭、您能否选择 此已解决的我的问题