This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS65986EVM:多路复用器配置不正确/调试模式设置

Guru**** 2483085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674682/linux-tps65986evm-muxes-not-correctly-configured-debug-mode-settings

器件型号:TPS65986EVM
Thread 中讨论的其他器件: DP-EXPANSION-EVMTPS65982TPS65981

工具/软件:Linux

大家好、

有一个客户提出的问题、请告诉我这是否可以得到解答或需要引起产品线的注意。

"我目前正在为项目准备 TPS65986 USB-C 前端。

我已经获得了用于 USB 2.0和3.0信令的基本功能。

此时、我将尝试使交替模式工作。 我已经使用 DisplayPort 软件狗测试了开发板、以确保我的配置正确。 然后、我转到了另一个设计设计。

该设计使用 USB-C 插座、然后在内部驱动 DisplayPort 重定时器、后跟 DisplayPort 接收器。 验证了重定时器和接收器在之前连接到 Thunderbolt 端口时是否工作。

当我连接时、我可以看到 TI 开发板上的热插拔检测指示灯亮起、但不会产生高速流量。 看起来多路复用器配置不正确。

我尝试从 USB-C 侧下载调试信息、但我们的 I2C 地址不在0x38。 是否有方法更改调试模式设置。 我尝试在 Debug->Configure I2C/SPI Adapter Settings 中执行此操作,但 I2C 地址的值不会被限制。”

请告诉我、如果能够根据信息回答这个问题、我可以在必要时向工程师索要更多信息。

-Craig  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    很抱歉您遇到问题。 我有几个问题可以帮您解决。
    1.客户是否使用 TI DP-EXPANSION-EVM 进行 TPS65986EVM 测试?
    2.客户是否使用 FTDI 板将固件刷写到 TPS65986?
    3.客户是否使用 TPS6598x 配置工具而不是 GUI 的主机接口工具?

    多路复用器未正确映射的一个可能原因可能是交替模式事件的 GPIO 映射可能未映射到正确的高速多路复用器引脚。 请参阅 TPS65986EVM 和 DP-Expansion EVM 的用户指南,以正确连接硬件。 如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao!

    感谢您的回答。

    具体细节如下:

    1) 1)我目前使用 TI DP-EXPANSIONCE EVM 作为源。 我已通过使用现成的 USB-C 转 DP 适配器来确保 EVM 正常工作。 它运行出厂代码。

    2) 2)我正在使用 AArdwark 来刷写电路板、没有任何问题。 我还可以使用 AArdwark 监测 EVM 上的调试信息、而不会出现任何问题。

    3) 3)我正在使用配置工具。

    谢谢、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    请查看我的客户回复、如果您可以进一步帮助解决以下问题:


    "我在接收器端启动并运行调试器。 我可以使用一些帮助来启动和运行 Display Port。"

    谢谢!

    Craig
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    对重复的图片感到抱歉。

    对于 DP 功能、请尝试使用《DP-EXPANSION-EVM 用户指南》图4中的连接拓扑(如下所示)。

    GPIO DP 事件映射可能不正确。 是否可以确保 GPIO0的设置被映射到“DP 或 USB 事件”,GPIO3被映射到“AMSEL 事件”。

    此外、您还应确保 Display Port Config 与下面的屏幕截图匹配。

    供参考、DP 扩展具有无源 HS 多路复用器、如果电缆过长、可能会出现信号完整性问题。 感谢您在设计中使用我们的器件。

     

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您的回答。

    我还有几个来自客户的问题:

    它们在接收器侧工作、端口功能是否正确? 仅限 DPF_D?



    为了在寄存器5F 中建立显示端口连接、执行了哪些检查?

    感谢您的帮助!

    -Craig
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    我有几个问题可以帮您解决问题。
    1.《DP-EXPANSION-EVM 用户指南》中的客户连接结构是什么? 图3、图4或图5?
    至于寄存器5F、请参阅"TPS65981、TPS65982和 TPS65986主机接口技术参考手册"、其中包含每个位的详细说明。
    3.您是否按照我回答的步骤操作? 如果您能够显示以进行监控、则交替模式将会很好地工作。
    4.上面提到的"接收器"是什么意思? 拉电流、灌电流、UFP、DFP、UFP_D、DFP_D、 DRP?

    此致、
    Hao