Thread 中讨论的其他器件: DP-EXPANSION-EVM、 TPS65982、 TPS65981
工具/软件:Linux
大家好、
有一个客户提出的问题、请告诉我这是否可以得到解答或需要引起产品线的注意。
"我目前正在为项目准备 TPS65986 USB-C 前端。
我已经获得了用于 USB 2.0和3.0信令的基本功能。
此时、我将尝试使交替模式工作。 我已经使用 DisplayPort 软件狗测试了开发板、以确保我的配置正确。 然后、我转到了另一个设计设计。
该设计使用 USB-C 插座、然后在内部驱动 DisplayPort 重定时器、后跟 DisplayPort 接收器。 验证了重定时器和接收器在之前连接到 Thunderbolt 端口时是否工作。
当我连接时、我可以看到 TI 开发板上的热插拔检测指示灯亮起、但不会产生高速流量。 看起来多路复用器配置不正确。
我尝试从 USB-C 侧下载调试信息、但我们的 I2C 地址不在0x38。 是否有方法更改调试模式设置。 我尝试在 Debug->Configure I2C/SPI Adapter Settings 中执行此操作,但 I2C 地址的值不会被限制。”
请告诉我、如果能够根据信息回答这个问题、我可以在必要时向工程师索要更多信息。
-Craig