This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:如何设计和连接 SN65DSI83 SCL/SDA?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676463/sn65dsi83-how-to-design-and-connect-the-sn65dsi83-scl-sda

器件型号:SN65DSI83

 对于 SN65DSI83 SCL/SDA 引脚设计、请参考 EVM 原理图、

SCL/SDA 需要连接到 MIPI DDC (I2C)和 als LVDS 连接器 SCL/SDA、

此连接的用途是什么? 这是否意味着 SN65DSI83需要与 MIPI 和 LVDS 控制器进行通信以实现视频分辨率?

您能否帮助解释有关 SN65DSI83 SCL/SDA 设计的更多详细信息?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    您参考的是哪种 LVDS 连接器? 参考原理图上的 J2和 J5没有 SCL/SDA 连接。 有关 i2c 的详细信息、请参阅数据表的第7.5节: www.ti.com/.../sllsec1g.pdf

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K:

    原理图位于 EVM 用户指南第9页、
    www.ti.com/.../sllu221.pdf

    您需要检查一下、SN65DSI83 SCL/SDA 引脚设计仅适用于 SN65DSI83的 I2C 控制、不需要连接 MIPI DDC 来监控 DDC (I2C)通信、对吧?