请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83 对于 SN65DSI83 SCL/SDA 引脚设计、请参考 EVM 原理图、
SCL/SDA 需要连接到 MIPI DDC (I2C)和 als LVDS 连接器 SCL/SDA、
此连接的用途是什么? 这是否意味着 SN65DSI83需要与 MIPI 和 LVDS 控制器进行通信以实现视频分辨率?
您能否帮助解释有关 SN65DSI83 SCL/SDA 设计的更多详细信息?
非常感谢