This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR485:我的设计未按预期工作

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676317/ds90cr485-my-design-is-not-working-as-expected

器件型号:DS90CR485

引脚24直流平衡是否在该器件中正常工作、数据表 图12标记为 GND?

如果我将引脚23连接到低电平、则只能从通道 A0P、A0M、 A1P、A1M、 A2P 获取数据、 A2M、A3P 和 A3M 位于时钟输入的上升沿? 输出数据是否与 TxIN0 (D0)至 TxIN23 (D23)的输入引脚相对应?

我找到了演示板的原理图、其中引脚26、27、54、59、60 61、62、63、64、65、 66、67、78、88未连接。 是否可以将这些引脚保持悬空?

当 VCC3连接到3.3V 时、预加重引脚能否连接50欧姆至3.3V?

非常感谢您的帮助。

Roberto