请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90CR485 引脚24直流平衡是否在该器件中正常工作、数据表 图12标记为 GND?
如果我将引脚23连接到低电平、则只能从通道 A0P、A0M、 A1P、A1M、 A2P 获取数据、 A2M、A3P 和 A3M 位于时钟输入的上升沿? 输出数据是否与 TxIN0 (D0)至 TxIN23 (D23)的输入引脚相对应?
我找到了演示板的原理图、其中引脚26、27、54、59、60 61、62、63、64、65、 66、67、78、88未连接。 是否可以将这些引脚保持悬空?
当 VCC3连接到3.3V 时、预加重引脚能否连接50欧姆至3.3V?
非常感谢您的帮助。
Roberto