请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB948-Q1 降级:
我们将测试 信息娱乐系统中 DS90UB947和 DS90UB948之间通信的眼图。
在系统通电并打开屏幕电源后、如果 CAN 929's PDB 为低电平、我们会得到一个良好的眼图。
但是、在系统通电并打开屏幕电源后、如果 DS90UB948首先工作、然后将 DS90USB948的 PDB 设为低电平、则无法获取眼图。
对 DS90UB9OIS 的 PDB 有任何要求吗?
BTW、上电后、如果947的 PDB 为低电平、则可以得到良好的眼图。
如果9p继续 为高、然后为低、则948无法得到眼图。
此致
祝你好运