This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948-#39 PDB 是否有任何要求?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676255/ds90ub948-q1-is-there-any-requirement-about-ds90ub948-s-pdb

器件型号:DS90UB948-Q1

降级:

我们将测试 信息娱乐系统中 DS90UB947和 DS90UB948之间通信的眼图。

在系统通电并打开屏幕电源后、如果 CAN 929's PDB 为低电平、我们会得到一个良好的眼图。

但是、在系统通电并打开屏幕电源后、如果 DS90UB948首先工作、然后将 DS90USB948的 PDB 设为低电平、则无法获取眼图。

对 DS90UB9OIS 的 PDB 有任何要求吗?

BTW、上电后、如果947的 PDB 为低电平、则可以得到良好的眼图。

如果9p继续 为高、然后为低、则948无法得到眼图。

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、
    在947串行器的948输入端接收到有效数据后、948 PDB 应置位。

    仅当所有电源电压均已升高并达到稳定状态值后、才应激活 PDB。 在947侧、在应用 PDB 之前、确保输入 PCLK 稳定至少1us、而不会出现任何频率漂移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    降级:
    请帮您检查以下问题吗?


    BTW、上电后、如果947的 PDB 为低电平、则可以得到良好的眼图。

    如果9p继续 为高、然后为低、则948无法得到眼图。

    非常感谢!
    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、
    不确定我是否正确理解了问题。
    在947输出端的哪个位置测量了这个好/坏眼图? 好或不好意味着什么?
    正如我提到的、在947向948传输有效数据后、948侧的 PDB 应激活(低电平->高电平)。