This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:我是否需要考虑 CSI-2吞吐量的消隐时间?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668513/ds90ub964-q1-should-i-need-to-consider-blanking-time-for-csi-2-throughput

器件型号:DS90UB964-Q1

你(们)好

我还有一个关于吹气的问题发布在以下位置:

e2e.ti.com/.../2300242

这种情况如下:

sensor 输出:分辨率1280x 720 12位,PCLK = 72MHz,帧格式(线长 x 帧长度):2388x 1004 30fps (包括消隐时间)。

使用4个传感器、每个传感器连接到 UB913、然后连接到 UB964、以实现一个 CSI-2 TX 端口输出

您的答案是:

> 2. 我无法很好地理解您的问题。 您的摄像头是否具有传感器和 ISP?

>如果在 RAW12位模式下输入数据为1280x720@30fps、则总有效载荷率为

高于331.776Mbps、远低于 UB964 CSI2的800Mbps/通道。

> UB964的 CSI2输出速率由 REFCLK 频率固定。

 

在这种情况下、我是否需要考虑 CSI-2吞吐量的消隐时间?

那么、吞吐量是2338 x 1004 x 30fps x 12位= 845Mbps?

此致
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    无需考虑 CSI-2吞吐量的消隐时间。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、

    我想再次确认有关我的案例的 CSI 吞吐量(通道速率)。
    另一个答案是通道速率的消隐时间、如下所示:

    e2e.ti.com/.../2407048

    我很困惑是否包括消隐时间。
    哪一个是正确的答案?

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    我很抱歉造成混淆。   964 CSI 吞吐量计算不需要消隐时间。  以下是964 CSI-2接口最大带宽的示例计算:

    根据上述计算、当 Hactive=1280像素时、964 CSI-2接口的最大带宽介于~2.4Gbps 和~3Gbps (每个摄像头600Mbps - 750Mbps)之间、具体取决于 CSI-2转发的类型以及 CSI 时钟是否连续。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、

    感谢您的回复。
    遗憾的是、我无法在上一帖子中看到您附加的有关样本计算的文件。
    请再次附上。

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    下面是附件。

    此致、

    Davor

    e2e.ti.com/.../DS90UB96x-CSI-Output-Bandwidth.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、

    我可以获取带宽文档。 谢谢。
    而且、我对文档有一个问题、即"吹气":

    什么是 Pkt_Overhead1/2?
    谁定义了它们?

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    pkt_开销 是 CSI-2数据包时序开销。 如果您参考964数据表中的图6、则 Pkt_overhead2 (具有连续时钟)是低功耗到高速转换、HS-Zero、传输开始、HS-Trail 和高速到低功耗传输时间之和。 pkt_ovhead1 (无连续时钟)包括通过启动和停止 CSI-2时钟引入的开销。 请参阅数据表中的图7。 这些数字来自 MIPI D-PHY 规范。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、

    很抱歉我的答复有延误。
    我对数据表中的图6有疑问。
    在哪里定义了“THS-SYNC”?

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、

    Ths-sync 是8位同步模式的宽度:00011101。 在 MIPI Phy 规格中、它在图6等效的图中定义。 可以更清楚地看到964数据表中的图6、以指示 Ths-SYNC 为8位宽。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、

    我根据您的信息计算了 pkt_Overhead2 @800Mbps、但它不会成为您指示的值。 不是820nsec。
    什么是错误的、对吗?
    我的计算是:

    UI INST800Mbps1.25. ns
    TLPX50ns
    Ts-Prepare+ths-zero145+4*UI INST157.5ns
    THS-SYNC8*UI INST10ns
    ths-trail60+4*UI INST65ns
    ths-exit100ns
    --------------------------------------------------
    求和382.5ns

    此致
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    MIPI DPHY 标准中使用的一些值是最小值。  该设计的实际实现方案具有一些大于最小值的时序参数。  我在计算中使用的值是设计仿真中的实际值。

    此致、
    Davor