你(们)好
我还有一个关于吹气的问题发布在以下位置:
这种情况如下:
sensor 输出:分辨率1280x 720 12位,PCLK = 72MHz,帧格式(线长 x 帧长度):2388x 1004 30fps (包括消隐时间)。
使用4个传感器、每个传感器连接到 UB913、然后连接到 UB964、以实现一个 CSI-2 TX 端口输出
您的答案是:
> 2. 我无法很好地理解您的问题。 您的摄像头是否具有传感器和 ISP?
>如果在 RAW12位模式下输入数据为1280x720@30fps、则总有效载荷率为
高于331.776Mbps、远低于 UB964 CSI2的800Mbps/通道。
> UB964的 CSI2输出速率由 REFCLK 频率固定。
在这种情况下、我是否需要考虑 CSI-2吞吐量的消隐时间?
那么、吞吐量是2338 x 1004 x 30fps x 12位= 845Mbps?
此致
肯什