This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:DS15BA101和 DS15EA101的交流耦合

Guru**** 2640455 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676128/ds15ba101-the-ac-coupled-for-ds15ba101-and-ds15ea101

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件:DS15EA101

大家好、

客户希望将 DS15BA101和 DS15EA101用于  交流耦合 应用。

附件是他的设计 方框图。  

问题1.  DS15BA101和 DS15EA101是否可用于 交流耦合 应用?  

数据表未显示  交流耦合 应用。

问题2. 如果 将 DS15BA101和 DS15EA101用于 交流耦合 应用、  

您是否会向我发送设计 方框图、例如  DS15BA101数据表的图2、图3和图4?

问题3.  如果 将 DS15BA101和 DS15EA101用于 交流耦合 应用、您是否会验证客户的

 设计 方框图是否正确? 客户希望在其红线中添加0.1uF 电容  

 设计 方框图、这是正确的吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    DS15EA101可与交流耦合输出搭配使用。

    DS15BA101可与交流耦合输入搭配使用。  当使用交流耦合时、有一个内部偏置网络来控制输入上的共模电压。

    此致、

    Lee