This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85EVM:EVM 连接器分线板

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI85EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673294/sn65dsi85evm-evm-connector-breakout-boards

器件型号:SN65DSI85EVM
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84

您好!

我们的公司正在为我们的客户之一设计 Kiosk。  

我们选择的处理器具有 MIPI DSI 接口、显示屏具有 LVDS 接口。 我们计划使用您的 SN65DSI84  DSI 转双链路 LVDS 桥接 IC 来连接处理器和 LVDS 显示面板。 为了评估此设计、我们将购买  SN65DSI85EVM 评估套件。

EVM 用户手册中提到的 HDR-128291-XX 分线板不适合我们,因为我们不需要 SMA 连接。 请提供有关我们可用于连接 DSI 源(连接到 EVM J4)和 LVDS 面板(连接到 EVM J6)的任何其他分线板或电缆的信息。

DSI 源应用处理器侧连接器为-  

制造商: Jae.
制造商部件:FI-RE51S-VF

LVDS 显示面板连接器-  

制造商: Hirose Electric Co Ltd
制造商部件: DF19K-30P-1H (54)

提前感谢您。

Niroshan Karunaratne

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karunaratne、
    这是我们构建的唯一分线板。 但是、目前没有电路板、我们只能向您发送设计文件供您参考。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    感谢您的回答。  

    您能否共享设计文件。  

    如果我们选择使用 匹配的连接器(QTH-020-01-H-D-DP-A)和焊接导线,还有关于如何制作此电缆的任何指导线吗?  

    我之所以提出这个问题、是因为 EVM 用户指南提到了以下内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karunaratne、

    我已通过电子邮件发送文件。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    非常感谢您提供的分线板设计文件。

    我们还 通过分销商购买了 SN65DSI85EVM。 您能否共享 此 EV 套件的设计文件(原理图、布局和任何其他指南行)。