主题中讨论的其他器件: DP83822I、 TLK105L
你好!
我们在通过 TLK106L 进行以太网通信时遇到问题。
我们的系统正常工作。 我们循环 ping TLK106L。 如果我们关闭和打开 ETH-Link、则开始我们丢失了大约7%到10% 的 ping。 如果我们不切换链接、有时甚至会发生这种情况。 在研究该问题时、我们考虑 ETH PHY 的 TX 信号。 如果我们测量来自 TLK106L 的 RX 和 TX 信号、我们可以在 TX 信号上看到一个奇怪的波形。 您可以在随附的文件中看到波形。 来自 TLK106L 的 TX 信号显示的是大约1GHz 的 rippelvoltage。 是否有人使用 TLK106L 看到了该波形? 这是 TLK106L 的已知问题 还是正常行为?
您可以看到 Rippel 被 ETH cabel 阻尼。 如果我们增加 cabel 的长度、信号会变得更好、但这是可以预料的。
此致
Kevin