This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106L:奇怪的 TX 波形

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK106L, DP83822I, TLK105L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669488/tlk106l-strange-tx-waveform

器件型号:TLK106L
主题中讨论的其他器件: DP83822ITLK105L
你好! 
我们在通过 TLK106L 进行以太网通信时遇到问题。
我们的系统正常工作。 我们循环 ping TLK106L。 如果我们关闭和打开 ETH-Link、则开始我们丢失了大约7%到10% 的 ping。 如果我们不切换链接、有时甚至会发生这种情况。 在研究该问题时、我们考虑 ETH PHY 的 TX 信号。 如果我们测量来自 TLK106L 的 RX 和 TX 信号、我们可以在 TX 信号上看到一个奇怪的波形。 您可以在随附的文件中看到波形。 来自 TLK106L 的 TX 信号显示的是大约1GHz 的 rippelvoltage。 是否有人使用 TLK106L 看到了该波形? 这是 TLK106L 的已知问题 还是正常行为?
您可以看到 Rippel 被 ETH cabel 阻尼。 如果我们增加 cabel 的长度、信号会变得更好、但这是可以预料的。

此致
Kevin

e2e.ti.com/.../TLK106L_5F00_TX_5F00_waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您是否可以分享原理图?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha 您好、

    感谢您的快速响应。
    我已附上 TLK106L 的原理图。

    为此、我还提供了一些关于我们已经采取了哪些措施来改善行为的其他信息:
       
    a)我们将 cpacitors C900和 C901增加到1µF μ F。                   -->没有任何变化
    B)我们将1µF Ω 电阻器并联到 C900和 C901上。                                     -->没有任何变化
    C)我们将4.7µF Ω 电阻器并联到 C900和 C901上。                                   -->没有任何变化
    d)我们将10nF 并联焊接到 R939 (RBIAS、只需尝试)。                          -->没有任何变化
    e)我们焊接了0欧姆而不是 FB900。                                 -->没有任何变化
    f)我们通过更改 R940和 R941优化了 G900的端接 ->未更改

    g)我们的变压器 L900与 CMC 一起放置在 RJ45连接器的一侧。 这是因为我们有一个 PoE 设备、并使用 CMC 作为 PoE 电源的滤波器。
      在数据表(SLLSEE3D)和设计指南 SLVA531A 中、TLK 侧需要 CMC。 但图中显示了 TLK10xLEVM 电路板的原理图和原理图
      连接器侧的 CMC。                                                          -->需要哪一侧?为什么?
    h)在文章 DP83822I:PHY 侧面有扼流圈的磁性元件中、将重刻到 g) CMC 的问题也会得到解决。
      这也是链路的问题                                                                    -->我们将尝试旋转变压器。

    i)在文章 TLK105L:TLK105L - TX 信号扰动中、TX 信号波形似乎存在相同的问题。

    --> DP83822之外还有其他解决方案吗? 同时、我们将尝试使用 DP83822。

    此致

    Kevin

    e2e.ti.com/.../TLK106L.PDF

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是快速更新。

    h)我已将 CMC 的位置更改为 phy 侧。 它没有改善与 Ping 和波形相关的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个关于 I 点的更新

    我们有一些 DP83822并将其焊接在 PCB 上。 我们在布局和软件方面没有做任何进一步的调整。

    我们可以通过 MDIO 接口连接到器件、但 DP83822无法建立链路。 在 Ateched 图像中(反转是因为我们以错误的方式拔插差分探针)、您可以看到 NLP、但宽度仅为50ns (宽度应为100ns、如 REF1。

    23µs µs FLP 突发、我们可以看到脉冲位置之间的时间大约为 μ s insteatd、为62、5 μ s。

    DP83822似乎在快速运行、有没有理想的原因?

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 MII、RGMII 或 RMII 主器件操作、请确保您提供一个25MHz 参考时钟。
    如果您使用 RMII 从器件操作、则参考时钟应为50MHz。

    您可以使用扩展寄存器访问来读取寄存器0x467、并让我知道读数是多少吗?
    您尝试在哪种工作模式下工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、但我们已经解决了短链路脉冲问题。

    我们将使用50MHz 的 RMII 从器件。 由于 DP83822现在在自举引脚上支持4种模式、因此我们在 RX_DV 引脚上获得了错误的模式。

    修复后、我们得到了正确的链路脉冲。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 是否对 TLK106L TD 输出波形有任何想法或方法?

    此致
    Kevin