请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK105 您好!
是否有一个文档澄清了两个版本之间的所有差异?
我在 e2e 中看到了其他答案、但它们并不完整、例如 、使用扩展寄存器0x0025是否可以在两者的 COL 引脚上显示链接状态?
谢谢
Umberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rob:
这 是一种旧设计、我已经建议在新设计中采用 DP83822。
但客户使用 TLK105L 时、他错误地在 BOM 上引入了 TLK105;然后他安装了该工具、发现它与 L 版本的软件不完全兼容。
因此、他需要了解所有差异、以避免任何潜在问题、并在需要时引入一些补丁。
即使没有正式文件、您是否可以列出此类差异?
我们同时设计了这两种器件、因此我们应该对此有所了解。
谢谢
Umberto