This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:有关状态图的问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674933/tcan1043-q1-question-about-state-diagram

器件型号:TCAN1043-Q1

大家好、

 

您能否支持我的客户提出的以下问题?

 

初始状态:VSUP=OFF、Vcc=OFF

第1步:电源 Vsup > Vsup_UV、Vcc 保持关闭

Step2:等待超过 TUV

 

问题1)器件是否在上述情况下切换到睡眠模式?

 

问2)如果是、器件将通过哪个 ROUT?

通过 Vcc_UV 检测、器件直接从待机模式切换到睡眠模式?

 

问3)是否有任何迹象表明器件在上述情况下仍处于睡眠模式?

 

此致、

Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    1) 1)是、器件将在发生上述情况后切换到睡眠模式。

    2) 2)器件进入待机模式、然后进入睡眠模式、再进入睡眠模式。

    3) 3)我不确定我是否理解该问题。 如果上述情况未发生变化、器件是否会保持睡眠模式? 是的、除非接收到唤醒请求或释放 UV 条件、否则它将保持睡眠模式。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric - San、

    非常感谢您的回答。

    我还有问题问2)。
    根据图21,要从“待机模式”切换到“进入休眠模式”,必须将 EN 切换为“高电平”。
    我能这么认为:
    -如果 EN 保持低电平:设备直接从“待机模式”进入“睡眠模式”
    -如果 EN 切换为高电平:设备从“待机模式”移至“进入睡眠模式”,然后移至“睡眠模式”。

    关于问题3、对于问题不明确、我深表歉意。
    在这里、客户想要确定器件保持哪种模式。
    但根据表1、显示器件检测到欠压时没有指示器。
    那么、在给定的情况下、我是否可以认为睡眠模式从待机模式转换没有指示器?

    此致、
    Noboo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    Q2:无论 EN 是 H 还是 L、器件都将在待机模式下启动、然后在~300ms 后转换到睡眠模式。 这是与该器件上的 UV 检测相关的计时器。 无论什么、器件都将在待机模式下启动、然后根据其电流条件转换到下一状态。 如果在欠压条件下启动、~300ms 计时器会立即启动、并且器件随后转换为睡眠模式。

    Q3:当器件检测到欠压时、没有特定的外部指示器。 但是、客户可以监控 INH 引脚、这将显示器件何时从正常模式或待机模式切换到睡眠模式。 遗憾的是、客户不能假设任何进入睡眠模式的转换都意味着欠压事件。

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric - San、

    感谢您的回答、
    我了解到客户可以通过在 INH 引脚上添加下拉电阻器来监控器件是否处于睡眠模式。

    此致、