This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPL7407L:在器件周围添加过流保护

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668654/tina-spice-tpl7407l-adding-overcurrent-protection-around-device

器件型号:TPL7407L
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我对使用应用手册 SLLA352 (为 TPL7407L 外设驱动器设计过流保护)关于驱动器自我保护的第3.3节中描述的功能感兴趣。  在 TINA 中运行仿真后、我注意到当输入关闭(从3.0V 到0V)时、由于电容器 C1的原因、自保护电路的输入引脚上的电压变为-2.7V。  这似乎与您的数据表中输入引脚上-0.3V 的绝对最大值不一致。  负电压是否会损坏器件?

在温度~35C 以上的 TINA 仿真中、自保护功能似乎失败。  这是由于模型本身造成的吗? 无论负载有多小、过流电路都会每次跳闸、因此我不认为这是物理器件在环境温度为60C 时的工作方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronicjohn:

    输入引脚上的电压降至-2.7V 可能是由于仿真中的输入电压下降速度有多快、而这在实际系统中可能会更慢。 无论哪种方法、您都正确、电压不应降至-0.3V 以下、以保护器件。  IN6和 IN7引脚上的 ESD 二极管将受到威胁、因为它们将开始消耗低于-0.3V 的电流。 如果不在实际器件上进行测试、很难判断系统的行为。

    至于在35C 下发生故障的自我保护功能、您能详细说明一下吗? 电流跳变阈值是否随温度变化、直到在35°C 时超出范围? 我正在尝试查看器件模型中可能内置的温度漂移、以及它导致 OCP 停止工作的原因。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图、基于该器件的 TI WEBENCH 参考电路。 在下面的两个图之间、我更改了 R2的值。  您看到的第一个波形图、在 T=40C、R2=5.236k 时、IN7引脚被识别为"高电平"、即使电压仅为91mV、IN1的波形图中似乎有多个步长。  当温度略降至35C 时、IN7的跳闸点介于850-950mV 之间、我觉得这更可信、但仍然与数据表规定的最低1.5V VIH 完全不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronicjohn:

    TPL7407L IN 引脚的跳闸阈值实际上介于 VIL 和 VIH 之间。 在本例中、这将介于0.9V 和1.5V 之间。 虽然从技术上讲、900mV 将属于此类别、但它肯定在该范围的低侧。 我不了解的是91mV 时的阈值跳变、因为这肯定超出了器件的规格。 让我将此帖子分配给建模团队、看看为什么 IN 阈值在40C 时如此低、以及温度为何会在这里产生如此巨大的差异。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    事实证明、由于数据表在模型发布后经过了主要修订、模型的一些参数有些过时。
    我将回顾您的发现、并着眼于更新模型以满足当前规格。

    我将在下周初进行更新。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新、我很期待您的更新!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    对延迟答复表示歉意。
    该模型看起来不用于跟踪器件在温度范围内的行为。

    您可以在  模型网表的文本标题中看到它。
    您可以通过右键单击符号并选择 Enter Macro 来访问它
    TPL7407L 接头具有以下特性:
    秘书长的报告
    *注意:此宏将符合数据表中的大多数直流参数
    *对于温度= 27C。
    *它可能无法跟踪数据表在温度范围内的行为。
    秘书长的报告

    不包含温度行为、因为支持产品线未请求温度行为。

    出于好奇、我使用您的电路的修改版本查看了 IN7行为的输入阈值:

    源是在0V 和3V 之间波动的1kHz 三角波形。 通过查看现有模型网表 、可以确认阈值设置为0.9V、VIL 的最大值。
     此处修改了模型、使阈值在 MAX VIL 和 MIN VIH = 1.2V 之间达到一半。下图显示了行为。 如果环境温度为27C 或40C、则输出似乎不会改变。 如果将阈值设置为0.9V 的标称值、则图会如您所期望的那样发生变化、但在 T=27C 或 T=40C 的情况下它们不会发生变化。 随附了改进型的测试电路。

    我不确定如何解决您在电路中看到的问题。 如果您愿意、我可以将该主题移至 E2E 论坛、该论坛由产品线的应用工程师提供支持。 他们将能够帮助解决您看到的问题。 请告诉我您希望我做什么。
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、抱歉。
    我没有正确处理和上传图片。

    测试电路:

    修改了模型输入阈值0.9V 的测试电路输出更改为1.2V:

    此时应连接测试电路。
    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../tpl7407l_5F00_TB.TSC