主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我对使用应用手册 SLLA352 (为 TPL7407L 外设驱动器设计过流保护)关于驱动器自我保护的第3.3节中描述的功能感兴趣。 在 TINA 中运行仿真后、我注意到当输入关闭(从3.0V 到0V)时、由于电容器 C1的原因、自保护电路的输入引脚上的电压变为-2.7V。 这似乎与您的数据表中输入引脚上-0.3V 的绝对最大值不一致。 负电压是否会损坏器件?
在温度~35C 以上的 TINA 仿真中、自保护功能似乎失败。 这是由于模型本身造成的吗? 无论负载有多小、过流电路都会每次跳闸、因此我不认为这是物理器件在环境温度为60C 时的工作方式。