请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 大家好、
如果将24MHz 的外部时钟应用到 XI 引脚、上电时电源和应用外部时钟之间是否有任何序列?
在 VDD/VDD33 = 0V 期间、是否可以向 XI 引脚应用外部时钟? 如果没有、请告诉我应用外部时钟和 GRSTz 的时序。
目前、GRSTz 通过1uF 电容连接到 GND。
此致、
Toshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果将24MHz 的外部时钟应用到 XI 引脚、上电时电源和应用外部时钟之间是否有任何序列?
在 VDD/VDD33 = 0V 期间、是否可以向 XI 引脚应用外部时钟? 如果没有、请告诉我应用外部时钟和 GRSTz 的时序。
目前、GRSTz 通过1uF 电容连接到 GND。
此致、
Toshi