This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:加电时、将24MHz 外部时钟施加到 XI 引脚的时序

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675291/tusb4020bi-timing-of-applying-external-clock-of-24mhz-to-xi-pin-when-power-on

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

如果将24MHz 的外部时钟应用到 XI 引脚、上电时电源和应用外部时钟之间是否有任何序列?

在 VDD/VDD33 = 0V 期间、是否可以向 XI 引脚应用外部时钟? 如果没有、请告诉我应用外部时钟和 GRSTz 的时序。

目前、GRSTz 通过1uF 电容连接到 GND。

此致、
Toshi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshi、

    我们建议在 VDD/VDD33 = 0V 时不在 XI 引脚上设置时钟、但在 GRSTz 取消置位时、确实需要将时钟置为有效。 时钟和电源轨可以同时斜升。