This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TPS2590, TUSB320EVM, TUSB320, TUSB320LAI, TPS25910, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673889/tusb320-tusb320

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:HD3SS3220TPS25910TUSB422

这是为了恢复我之前的主题、因为它似乎没有得到任何更多的答案。

在我尝试实现的集线器图上方、我不确定要执行的操作。

首先、我收到 TUSB320EVM 只是为了阅读手册、发现甚至需要多个 EVM 才能使用它。 还是我错了? 无论我如何处理配置或接头上的 ID 引脚、我都无法使 USB-C 平板电脑通过它进行充电。 我印象中、芯片和电源开关至少应该能够充电。

其次、我不确定(在查看 回答上一个主题的 TI 人推荐的 HD3SS3220芯片后)如何将其与 TUSB320结合使用 以创建高电流充电集线器、我在主题开头展示了该芯片的方框图。

 能否有人对此提供更详细的回答? 考虑到我没有足够的时间进行实验、构建原型、发现它不符合我的期望? 我在 USB 充电中心应用中没有很丰富的经验。

电源 我正在尝试查看 该 TUSB320EVM 手册

第9页的电源图(进入 TPS2590的 DC_IN 和 UAB_VBUS 二极管-ORing)似乎不同意原理图的原理图、其中 michab_VBUS 是 TYPC_VBUS 和 DC_IN 的二极管 ORed 结果 、然后转至 TPS2590。

最棒的

Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您无需2个 TUSB320EVM 即可测试器件、此评估板可连接到 UFP/DFP/DRP 器件、并通过 I2C 寄存器甚至在 GPIO 模式下监控不同的电流配置文件来监控器件状态。
    另一方面、如果集线器同时使用这两种功能(USB Type-C 充电和用于器件从设备的 USB Type C 端口)、则 HD3SS3220不是最佳解决方案、因此在这种情况下、您需要2个 TUSB320、 其中一个用于控制 USB Type-C 充电、另一个用于管理 USB Type-C 从设备。
    此外、推荐器件 TUSB320LAI/HAI 与 TUSB320相比具有更好的功耗。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、考虑到 TUSB320EVM 现在不能为端口 C 平板电脑充电、无论我采用何种模式、我该怎么办? 我尝试使用计算机作为充电源、并使用5V 电源在直接连接时为平板电脑充电、但通过 EVM 连接时不会充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TUSB320不支持电力输送、因此该器件不会为电力输送规格提供不同的电流曲线。 该器件仅通告不同的电流曲线(低=900mA、中=1.5A、高=3A)。 电源由主机提供、而不是由 TUSB320提供。 TUSB320EVM 的目的是验证器件的性能是否正确、因此在您的应用中、您将无法使用 TUSB320EVM 来验证充电。 如您所知、为设备(在您的情况下为平板电脑)充电的电源由主机通过 VBUS 提供。

    此致、

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT 小组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我不明白为什么电路板上有电源开关。 我问一个简单的问题:您能不能帮助我了解我需要做什么来为设备充电并创建该集线器? 我们将会进行循环、我得到的答案似乎就像提示:我需要的不止这些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉造成混淆。 TUSB320不提供电力输送、因此 TPS25910被放置在 EVM (电源开关)中。 如何设置 SW1? 您能否为此交换机提供配置? 我使用 TUSB320HAEVM 进行了检查、并连接了手机、它正在充电。
    另一方面、对于您的应用、使用 TUSB320无法满足您的要求、因为此应用需要电力输送、我的意思是、您需要一个支持 USB 数据和电源充电之间电源角色交换的器件。 因此、无法使用 TUSB320。
    总之、TUSB422可满足您的要求。 请查看此器件。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    这种情况

    >>  TUSB320无法满足您的要求、  

    与此相矛盾

    >>>因此 ,可以 使用 TUSB320。

    SW1 I 设置为"ON"、因为这似乎是芯片本身的低"~EN"。

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我没有看到正在销售 TUSB422 EVM。 我找到了用户指南、但找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    此 EVM 不再可供购买。  

    此致、

    Luis