https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673889/tusb320-tusb320
器件型号:TUSB320主题中讨论的其他器件:、 HD3SS3220、 TPS25910、 TUSB422
这是为了恢复我之前的主题、因为它似乎没有得到任何更多的答案。
在我尝试实现的集线器图上方、我不确定要执行的操作。
首先、我收到 TUSB320EVM 只是为了阅读手册、发现甚至需要多个 EVM 才能使用它。 还是我错了? 无论我如何处理配置或接头上的 ID 引脚、我都无法使 USB-C 平板电脑通过它进行充电。 我印象中、芯片和电源开关至少应该能够充电。
其次、我不确定(在查看 了回答上一个主题的 TI 人推荐的 HD3SS3220芯片后)如何将其与 TUSB320结合使用 以创建高电流充电集线器、我在主题开头展示了该芯片的方框图。
能否有人对此提供更详细的回答? 考虑到我没有足够的时间进行实验、构建原型、发现它不符合我的期望? 我在 USB 充电中心应用中没有很丰富的经验。
电源 我正在尝试查看 该 TUSB320EVM 手册。
第9页的电源图(进入 TPS2590的 DC_IN 和 UAB_VBUS 二极管-ORing)似乎不同意原理图的原理图、其中 michab_VBUS 是 TYPC_VBUS 和 DC_IN 的二极管 ORed 结果 、然后转至 TPS2590。
最棒的
Mike。