您好!
我使用 TCA9617B 作为 Aardvark (3.3V 电平)到从设备(1.8V 电平)之间的电平转换器。由于 B 侧不支持1.8V 电平、我将从设备连接到 A 侧、将主设备连接到 B 侧。 这是有效连接吗? 使用800K 速度时、命令要求的典型上拉电阻器是什么?
此致、
Matty
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Matty、
"由于 B 侧不支持1.8V 电平、我将从器件连接到 A 侧、将主器件连接到 B 侧。这是有效连接吗?"
我假设您要求这样做是为了确保允许主器件位于 B 侧? TCA9617B 是双向的、因此主器件可以位于任一侧。
'使用800K 速度时、命令要求的典型上拉电阻器是什么?'
您可以在下面找到应用手册、其中介绍了如何计算上拉电阻器。
在本例中、上升时间为120ns、您必须估算总线电容。 我假设总线上有一个主器件和一个从器件(电容将在每侧缓冲)、每侧大约为20~30pF。 您应该能够根据此公式计算最大上拉电阻器。
谢谢、
-Bobby